This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/DS90LV804:DS90LV804 -将 IBIS 模型导入 PSpice

Guru**** 2525970 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, DS90LV804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/611080/tina-spice-ds90lv804-ds90lv804---importing-ibis-model-into-pspice

器件型号:DS90LV804
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的支持团队:

将 IBIS 模型导入到 PSpice 时遇到问题。 当我尝试导入从组件页面下载的 IBIS 模型时、它会写入错误:IBIS 分析期间出错。 有关详细信息、请参阅 ibis2pspice.log。 ibis2pspice.log 为空。 我还尝试使用另一个 IBIS 来实现 SPICE 转换器、但我没有成功。 您能向我推荐如何使用此 IBIS 模型吗? 这是我必须安装的第三个仿真软件(LTSPICE 和 TINA 不支持 IBIS)、但我仍然没有结果。

此致、

Marta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marta、
    我们已经了解了 IBIS 模型、似乎没有什么重大问题会阻止它被导入到能够进行 IBIS 模拟的适当软件中(即 Hyperlynx)。
    您能否共享有关第三个软件的其他信息? 我们还建议您联系软件供应商以获得帮助。
    谢谢、
    -Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回答。 我使用的软件是 Allegro Design Entry CIS 16.6-p005 (v16-6-112D)。
    我还尝试使用由 IBIS 转换器创建的*。dML 文件、但在仿真过程中遇到错误(子电路未定义)。

    此致、
    Marta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还想问一下如何使用从宜必思导入的组件。 该转换器可创建许多子电路(输入模型、输出模型...)。 如何仅制作一个具有所有特性的组件? 我针对不同的组件尝试了不同的 ibis 模型、其中的转换工作正常、但我始终得到许多电路、其中只有一些引脚。 如何使用它们?
    提前感谢您。
    Marta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我找到了如何导入 ibis 文件。 发生错误后、新文件 ds90lv804.dml.txt 将在同一文件夹中创建。 当所创建文件的扩展名更改为*。dML (删除 txt)时、可以使用转换器打开 dML 文件。 有必要检查"通过信号名称创建宏模型"、否则在仿真过程中会出现错误。
    我希望这是正确的方法,因为这是唯一的工作方式。

    此致、
    Marta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marta、

    我们不在 PSPICE 中使用 IBIS 模型。 但描述符合 IBIS 模型的目的和结构。 由于每个 IBIS 模型可以包含多个 I/O、有些可以是输入、有些可以是输出、因此每个缓冲器模型都转换为子电路是合理的。

    此致、
    JC