This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA857:OPA857温度步进

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA857

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/614119/tina-spice-opa857-opa857-temperature-stepping

器件型号:OPA857
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我使用从 OPA857产品页面的"工具和软件"选项卡下载的 sbom864a.TSC。

我尝试在 TINA 中模拟输出噪声水平、但在我尝试运行温度步进(20、40和60C)时、它看起来很奇怪;请参阅随附的文件/图像。

这与数据表中的内容不符。 有人知道原因吗? 此致/Mats

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mats、

    当我跟踪该模型时、该模型不会对温度变化进行建模。 也可通过模型本身的标头来确认。 在模型标题的注释2中进行了解释:

    * 2. 未对以下参数建模:
    *   温度变化、谐波失真

    Herman