This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS82130:是否可以使用提供的模型来仿真反相配置中的器件?

Guru**** 2525970 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS82130, TIDA-01457

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/614035/tina-spice-tps82130-can-the-supplied-models-be-used-to-simulate-the-part-in-an-inverting-configuration

器件型号:TPS82130
主题中讨论的其他器件:TINA-TITIDA-01457

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我在设计中使用 TPS82130、在反相配置中从12V 降至-2.5V。 我想对我的电路运行一些仿真。 我已经尝试将模型从 WEBENCH 导出到 TINA-TI 并修改电路以匹配我的器件、但器件的运行方式不符合预期。 我还尝试使用 TIDA-01457参考设计中的值来运行仿真、但它不起作用、我也很幸运地直接在 WEBENCH 中尝试了仿真。

是否存在我所做的错误、或者所提供的模型在反相配置中无效?

如果无效、是否有其他可用模型可供使用、或者是否有任何可修改的模型可使其正常工作?

谢谢、

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    希望此常见问题解答能解答以下问题:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 您能告诉我该模型是否会在不久的将来更新?