This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN75188:是否提供 SN75188和 SN75189 Spice 模型?

Guru**** 2632985 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN75189, SN75188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/611705/tina-spice-sn75188-sn75188-and-sn75189-spice-models-available

器件型号:SN75188
主题中讨论的其他器件:TINA-TISN75189

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我需要 SN75188和 SN75189器件的 SPICE 模型。 请提供。

谢谢、

金属

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有新消息吗?

    金属
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mete、

    这些器件已使用了近30年。 我正在检查我们是否甚至有建模所需的内容。 将会让您了解情况。

    谢谢、
    JC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回复 JC!
    如果您能找到一些东西并告诉我...、我将不胜感激。

    金属