This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS61161:我可以#39;t 进行仿真

Guru**** 2522810 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/611654/webench-tools-tps61161-i-can-t-simulate

器件型号:TPS61161

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TPS61161、无法运行 WEBENCH。

请确认并修复吗?

有关提桶、请参阅随附的文件。

以防万一、下面列出了条件。

输入电压:5V

VF:30V

输出电流:20mA

感谢您提前提供的帮助。

此致、

新一

e2e.ti.com/.../Irregular-operation-of-LED-WEBENCH-TPS61161.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    问题已修复。 现在、您可以对设计进行仿真并导出它。

    此致、
    Pradeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pradeep、

    感谢你的答复。

    我可以看到该波形、但无法看到过去的波形。

    请确认。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi-San、

    您可以通过提供设计 ID (您可以从"我的设计"中找到该设计 ID)来打开任何现有设计。

    是链接。 (设计 ID 483)。 打开设计后、您可以看到过去的仿真。

    现在、您可以单击任何先前的仿真、然后单击波形以查看旧结果。

    加载波形可能需要一些时间。

    当您尝试打开设计时、我在"我的设计"中发现了一个问题、它会指向错误的 URL、我们将很快修复该 URL。

    目前请使用上述直接链接。 这 是链接

    此致、
    Pradeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    开放式设计现已修复。 您可以单击"My Designs"中的"Open Design"、它将起作用。

    此致、
    Pradeep
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pradeep、

    感谢你的答复。

    我将确认过去的设计。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pradeep、

    我确认了过去的设计、工作良好。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、
    新一