This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/MUX36D08:未找到工作点

Guru**** 2525970 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/613734/tina-spice-mux36d08-operating-point-not-found

器件型号:MUX36D08
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我使用"计算工作点"运行瞬态分析。

错误消息为"Component:U1.XCAP2.ECDOFFAP"。  

我附加了 TINA 原理图

e2e.ti.com/.../1715.Noname.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    风扇、

    对于您的应用、在不查找初始操作点的情况下运行仿真是否实用?
    如果您这样做、您的电路似乎会成功地运行瞬态仿真。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我可以肯定地使这个独立电路可仿真。 我正在寻找的是、为什么它报告在所有输入和输出连接在一起的情况下无法找到直流工作点。 我很好奇是 TINA 问题还是我们的器件模型问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    所附的是仿真。 我无法获得通道2所需的20mA 电流。 正弦输入 为20mA 我的输出也应 相同。 勾选并确认。

    谢谢

    Sanjay Prelkar e2e.ti.com/.../5460.Noname.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    风扇、

    当仿真器无法解析电路方程时、未找到的工作点只是仿真赝像。 它不反映器件行为。