主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我对 TINA-TI 上的 ADC16S626 Spice 模型有问题、因为它看起来与数据表中的引脚排列图不同、据我所知、该 A/D 转换器具有一个具有数字输出的串行接口、因为数据是逐位计时的。
但是、当我将 Spice 模型导入 TINA-TI 时、IC 具有一种并行接口、其中包含以下16个输出:
我手动进行了转换、结果也没有意义。 此外、我导入了参考设计、ADC 连接到通用16位 DAC、该 DAC 生成正确的信号、但我的目标并不相同。我要做的是在 ADC 数字输出上使用16个时钟周期捕获数据转换。 最后、我在"新建宏向导"中创建了一个新宏、但导入失败、因为它显示库文件为空;当我打开宏时、它在文件末尾显示以下内容:
|
*加密宏。 无法查看内容。 .end |
有什么建议吗?
提前感谢、