请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER 主题中讨论的其他器件:TPS53355、 SwitcherPro
您好!
我使用 TPS53355为 KeyStone II SoC 的内核电压(0.95V 至1.05V)供电。
为了实现这一点、Switchpro 建议在输出端仅使用四个100uF 衰减器、但 Webench 建议使用22 (当温度为30度时为11)。 c)。
如需更多信息、请查看以下图片。
请告诉我这种差异的原因是什么以及可以考虑使用哪种设计。
此致、
Madhu。