This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS53513:测量 TINA-TI 上的直流/直流和#39的效率

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS53513, TPS53513EVM-587

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/611362/tina-spice-tps53513-mesurement-of-dc-dc-s-efficiency-on-tina-ti

器件型号:TPS53513
主题中讨论的其他器件:TINA-TI、、

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

能不能有人告诉我如何在 TINA-TI 上测量效率

我需要在 TINA-TI 上测量 TPS53513的效率与输出电流、但无法测量。

因为、它的模拟输入/输出波形非常嘈杂、所以我无法测量它。

谢谢、

Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常、您无法使用 TINA 或 pspice 模型来估算效率。 这些模型无法准确地对输入电流进行建模。 您的最佳选择是使用 Webench 估算效率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回复。

    我认为 WEBENCH 的效率仿真无法更改原理图和参数、所以我需要在 TINA-TI 上使用效率测量方法。

    如果您知道可变原理图和参数的其他效率仿真方法、您能告诉我它的方法吗?

    谢谢、

    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该能够更改 Webench 中的一些参数和组件。  您到底要更改什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我知道我已经能够更改一些参数和信息处理。 但它的变化不能应用于效率图,它只应用于电气仿真。 我需要将更改应用到效率图表。

    Kazuki Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为效率会发生变化。  您能否发布 显示您的问题的示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉我的答复有延误。

    具体而言、WEBENCH 电路不同于 TPS53513EVM-587的电路。 因此、我在 WEBENCH 中更改为与 EVM 相同的电路。
    当时、我不知道如何查看效率图表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将把这个移到 Webench 论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。

    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kazuki-San、
    您可以通过转到 BOM 表并对要更改的组件执行"Select Alternate Parts"来更改组件以匹配 EVM。 在“选择替代零件”窗口中,您可以从可用的替代零件列表中进行选择。 这应该会更新您的效率值、您应该能够在图表部分看到所选组件的新效率。

    此致、
    Gerold
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold-san、

    感谢您的信息。 我更改了器件参数、并仿真了效率。 此外、我想仿真不同电路上的效率。 例如、EVM 包含缓冲器电路、但 WEBENCH 电路不包含 该电路。

    感谢您提前提供的帮助。

    此致、

    Kazuki Kuramochi

    如需了解相关信息、请参阅 EVM 和 WEBENCH 中原理图的区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki-San、

      目前、我们无法为您提供原理图中添加的其他电路的效率值。 作为替代方案、您可以在现有原理图的"工作值"表中找到功率损耗值。 然后单独计算缓冲电路的损耗、再计算表中的损耗值、以获取附加电路的损耗。 这只是一个解决方法、它将只是一个近似值、但您可以使用它来估算效率。  

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerold-san、

    感谢您的快速响应。
    我了解测量效率。

    此致、
    Kazuki