This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00195:TIDA-00195 (用于三相逆变器系统的 IGBT 栅极驱动器评估平台)设计中的变压器(T2、T3、T4)器件型号

Guru**** 2551040 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/613160/tida-00195-transformer-t2-t3-t4-part-number-in-tida-00195-igbt-gate-driver-evaluation-platform-for-3-phase-inverter-system-design

器件型号:TIDA-00195

大家好、

我正在使用 TIDA-00195参考设计(用于三相逆变器系统的 IGBT 栅极驱动器评估平台) IM 应用。 在此设计中、BOM 也包含在文件中。 在 BOM 中、除 Wurth Electronik 提供的变压器(TIDA-00195中的 T2、T3、T4)外、所有组件均可从相应的供应商处获得。 供应商或其他供应商均不提供此变压器。 请帮助我了解组件详细信息或现有组件的替代/等效项。 我还将披露变压器的器件型号和制造。  

变压器

零件号:750342573

制造:Wurth Elektronik