This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:仿真读取电压

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/612799/tina-spice-simulation-read-voltage

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我想知道在开关打开时电压表如何读取电压??
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alfian、

    请分享您的 TSC 文件、以便我们了解一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Skripsi-sensor-tegangan.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此电路使用分压器测量单节串联电池的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alfian、

    它看起来像是一个数字问题。 您的许多开关具有0个电阻参数。 这可以在仿真矩阵中提供无限导通、从而产生这些数字问题。 有2项建议:

    1.第一个首选项是将0电阻值更改为1m 左右的小值。 这是更好的解决方案

    2.或者,您可以将仿真参数分流电导从默认值0调整为1U。

    这将为您提供更合理的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在知道、测量电压表与分压器输出之间切换的电阻后。 显然、在该仿真中、开关在其处于开路状态时具有电阻事件、因此压降和电压表可以测量电压。
    我想、因为开关是机械开关、当它打开时、电压表没有连接到分压器的输出。