This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/NE5534:LTSPICE XVII 中的无法打开库错误

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, NE5534

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/612900/tina-spice-ne5534-could-not-open-library-error-in-ltspice-xvii

器件型号:NE5534
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

 我添加了从 TI 网站下载的 NE5534库。 当我尝试运行电路时、它显示无法打开库... 顺便说一下、我将使用 LTSPICE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Halil、

    我们无法在 LTSpice 中支持我们的模型。 您是否尝试过使用 TINA-TI。 它是 TI 提供的免费仿真器。 当您打开这个模型 zip 文件时、只需将扩展名重命名为.LIB、您应该能够将其导入 TINA-TI。 如果您在使用 TINA-TI 时遇到任何问题、请告知我们。

    如果您不熟悉 TINA-TI、您还可以从这个简短的视频培训系列中受益。

    training.ti.com/tina-ti-video-training-series
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    噢、我解决了。 我以前曾将库文件保存在 LTSPICE 自己的文件夹中的新文件夹中。 这是一个错误、我将它们保存在自己的包含自己库文件的库文件夹中。 完成了。 感谢您的关注。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、但我必须使用 LTSPICE。