This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP7763:更高输入电压运行

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/612759/pmp7763-higher-input-voltage-operation

器件型号:PMP7763

是否有人使用过此设计、如果使用过、它的工作原理是什么?
我需要在高达3000伏的输入电压下工作。 我了解我将需要更高电压的 MOSFET 和变压器。

建议进行哪些其他更改?

由于这是一个较旧的芯片、是否有更新、更好的芯片?

是否有人在更高的电压下使用过此设计?

谢谢、

Dick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    参考设计 PMP7763专为某些客户而设计、此设计的概念应适用。 请注意、您面临的主要挑战不是控制器、而是高压和低压布线和节点之间的变压器和 PCB 间隙。