This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP5123:PMP5123/PMP4844的变压器数据表

Guru**** 2928900 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP5123, PMP10861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/612585/pmp5123-transformer-datasheet-for-pmp5123-pmp4844

器件型号:PMP5123
主题中讨论的其他器件: PMP10861

大家好、团队、

我们的一位客户正在计划构建 PMP5123和 PMP4844。

-->您有数据表吗?

 PA4138NL  (PMP10861和 PMP5123中的 T1) 、脉冲工程变压器、18uH、TH (26.7 x 14 x 26.7 mm)

G095024LF (PMP4844中的 T1) 、自定义变压器、正向31.50 X 31.50mm G095024LF 制造商:GCI

-->您是否有 PMP5123板可供我们为客户提供?

 

最好获得 a.s.a.p. A 反馈。

非常感谢

此致

Manuel