This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/DAC8218:如何使用 DAC8218 pSPICE 模型来仿真 DNL 和 INL?

Guru**** 2532950 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, DAC8218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/611697/tina-spice-dac8218-how-to-use-dac8218-pspice-model-to-simulate-dnl-and-inl

器件型号:DAC8218
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的所有人

我发现 DAC8218具有 IBIS 模型、我已将 IBIS 模型转移到 pspice 库、但我不确定如何使用该模型。 它只有以下类型的端口、您是否有一些指南线路可以展示如何使用这些模型来仿真 DAC8218、例如、我是否可以使用此模型来仿真 INL、DNL 以及输出容量? 如何实现这些仿真? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    IBIS 模型描述的是 I/O、而不是内部电路。 您将无法从 IBIS 模型中获得所需的内容。

    此致、
    JC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,JC

    那么、这个 IBIS 模型可以做什么呢? 它是否描述了 DAC 的 I/O 特性?

    Feng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    它描述了特性。 例如、在给定特定电压的情况下、引脚灌电流/拉电流的大小、在给定负载的情况下引脚驱动电压的速度。

    此致、
    JC