This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01093:二极管 D67&D43的功能是什么?

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/612008/tida-01093-what-s-the-function-of-the-diode-d67-d43

器件型号:TIDA-01093

您好!

请帮助分析这两个二极管的功能。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zehua、
    二极管将防止输出强制电流通过内部路径流回稳压器输入 REGSRC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zehua

         这2个二极管用于在    顶部器件的 DSG 或 CHG 信号从低电平转换为高电平时钳制 DSG 和 CHG 引脚电压、  由于 Q32  或 Q30漏极会出现较大的瞬态、并且此类瞬态可能 会耦合到底部器件的 DSG 或 CHG、如果底部器件的 DSG 和 CHG 上的瞬态尖峰 足够高、  Q32 或 Q30 损坏的风险很高