This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:TPS543C20 webench 仿真有关输出电容的信息

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/611087/tps543c20-tps543c20-webench-sim-about-output-cap

器件型号:TPS543C20

您好!

您能给我介绍一下 TPS543C20 webench 仿真吗?
我在条件下对其进行了仿真。

Vin=8V、Vout=0.95V、Iout=16A
webench.ti.com/.../WebenchReportsServlet

但是、输出电容器不能更改为陶瓷电容器。
这是为什么?
我想 并联安装100uF 陶瓷电容器。
我想知道红色部分所述限制的背景。



此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试了不同的设计、Webench 允许我选择多种电容器类型、包括聚合物和陶瓷电容器。 您的设计似乎仅限于电解类型。 我将把这个移到 Webench 论坛。 也许他们会知道原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John - San、

    感谢您的回答。
    我还确认只能使用电解电容器。
    我想使用 陶瓷电容器确保负载瞬变。
    我期待收到 WEBENCH 团队的回复。

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS543C20采用专有控制拓扑。  由于正在申请专利、因此无法分享更多有关该信息的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我可以获取信息吗?
    客户希望在 Cout 中使用陶瓷电容器。
    是否可以使用陶瓷电容器进行仿真?
    如果您需要更多信息,或者 我是否 应该澄清我的意见,
    请告诉我。

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以手动将其作为自定义组件进行更改、但当然、我会收到 ESR 过低的警告。 不能为该器件添加混合电容器、因此您必须选择一种或另一种类型的电容器。 我认为您最好使用 pspice 瞬态模型并检查负载阶跃响应的稳定性、或者更好的方法是修改和测试 EVM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于输出电容器上的最小 ESR 受到限制、WEBENCH 设计仅建议使用非陶瓷电容器。 输出电容器上的 ESR 限制来自 TPS543C20所需的纹波注入要求。 为了能够选择陶瓷电容器、可以转到"选择替代器件"页面并放宽输出电容器的最小和最大 ESR 限制、如下所示以黄色突出显示。 最初、上限值分别为0.1欧姆、下限值分别为5m 欧姆。

    通过将值更新为8m 和1U、我们开始看到列表中的陶瓷电容器。 正如 John 在前面提到的、最好选择 ESR 接近5mOhms 的陶瓷电容器、并使用 pspice 验证我们没有违反最小 ESR 要求。