This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:TINA-TI 9.2.xxx 版可从任何位置获得?

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/609751/tina-spice-tina-ti-version-9-2-xxx-available-anywhere

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

原因: TINA-TI 9.3.xxx 中的函数发生器有一个错误:
最大工作频率为999.999 kHz
在版本9.1.xxx 和更早版本中、一切正常。

9.2版似乎也没有此错误、但我没有9.2。
谢谢、致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reinhold、

    您有要分享的示例吗? 我刚刚尝试了一个1MHz 正弦波、它的工作方式与预期的一样:

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再点击几下、我就会看到"警告:0Hz -超出范围":

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reinhold、您好!  

    我现在可以看到您的问题。 谢谢! 我们将修复该问题。

    此致、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    Reinhold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reinhold、

    顺便说一下、您仍然可以在 TINA 9.3中使其正常工作。 您需要确保删除"我"之后的所有内容:

    谢谢、
    JC