This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00757:TIDA-00757板

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00757

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/612091/tida-00757-tida-00757-board

器件型号:TIDA-00757

你(们)好

我是否可以获得一套 TIDA-00757板来向我的客户进行演示? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel -
    您能否通过电子邮件向我发送您的收货地址、并指定演示对象以及您是否将从客户演示中带回电路板?
    谢谢你。
    -Jarrod