This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM8261:LM8261的未加密 SPICE 模型

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM8261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/611605/tina-spice-lm8261-unencrypted-spice-model-for-lm8261

器件型号:LM8261
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

请为 LM8261提供未加密的 SPICE 模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Uttara、

    产品文件夹(www.ti.com/.../getliterature.tsp )中的模型已未加密。

    此致、
    JC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、

    当我单击邮件中的链接时、我将看到一个空白页。 如果我转到 LM8261的产品页面、我只能看到 pspice 模型、但我需要此模型才能在 ltspice 中运行。

    谢谢、

    Uttara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uttara、

    是的、我之前讨论的是 PSPICE 模型。 虽然它被标记为 PSPICE、但它应该与大多数 SPICE 仿真器进行比较。 我们对 LTSpice 没有任何经验、但我想它能够在 SPICE 语法中使用模型。

    谢谢、
    JC