This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LVDS DS90UH925Q -ds90uh926q-q1-验证

Guru**** 2581305 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/610797/lvds-ds90uh925q--ds90uh926q-q1--validation

主题中讨论的其他器件:DS90UH925QSYSBIOS

大家好、

我们在  定制板中使用 LVDS DS90UH925Q -ds90uh926q。

我们希望通过模式生成来验证数据行,而不是显示数据。

如何配置图形生成模式并验证颜色图形?

您是否有任何固件文件来执行此操作?

我们正在从 SYSBIOS 执行的操作。

此致、

Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    请告诉我这两者的初始化序列。

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul、

    我收到了有关此问题的电子邮件。
    我已联系 Vision SDK 专家进行评论、因为我不是 LVDS 专家。

    此致、
    Rishabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、DS90Ux925和 DS90UB926提供了一个图形发生器来实现集成面板和串行链路的基本测试和调试、而无需视频流。  如果存在视频流、图形发生器通常使用与视频流相同的时序(像素时钟和帧尺寸)。  如果不存在视频流、图形发生器将通过控制寄存器生成其自己的时序。 有关更多详细信息、请参阅 相应的数据表和 SNLA132;

      

    此致、

    Liam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liam、您好!

    您能否共享  从 DS90Ux925和 DS90Ux926生成图形的序列?

    单配置串行器 DS90Ux925 寄存器以生成图形是否足够了?

    串 行器的 IE 地址0x64和0x65?

    2.如果有视频流并配置为从 DS90Ux925生成图形 ,则只有图形在显示屏中可见?

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gokul、

    您的浏览器上可能没有出现这种情况、但我相信以上 Liam 发布的内容将在他所附的应用手册中解决这些问题。
    此处再次显示链接:

    www.ti.com/lit/an/snla132c/snla132c.pdf

    John