This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS92692-Q1:瞬态模型导入问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS92692, TPS92692-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/611520/tina-spice-tps92692-q1-transient-model-import-issues

器件型号:TPS92692-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TITPS92692

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

将瞬态模型从 TI.com 导入到 TINA-TI 时遇到问题。  我之前已经对此进行过几次介绍、但现在通过导出 WE-Bench 设计来解决问题;但是、我在 WE-Bench 上没有找到 TPS92692。

我可以下载并提取瞬态模型。  我可以将"新建宏向导"指向.lib 文件。  该向导在文件中显示了多个子电路模型。  我告诉它使用 TPS92692-Q1_TRANS。  我在下一个屏幕上选择"自动生成形状"。  但是、当我单击"下一步"时、它会抛出该错误。

我缺少什么?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    并且...开机自检中丢失了图片...会出现一个错误弹出窗口:
    无效设备:$CDNENCSTART。 线路:#59
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、

    由于在 PSpice 中对模型进行了加密、因此 TINA-TI 将不知道如何解密。 您将需要此未加密模型、您可以使用以下步骤获得该模型: e2e.ti.com/.../3122.importing-ti-s-spice-models-into-tools-other-than-pspice-and-tina-ti

    不过、它需要 NDA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 TINA-TI 不了解加密、会怎么样?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    只有加密模型的软件才能识别加密并解密。 其他工具将不知道用于此目的的解密密钥。 以下是有关此方面的一些更多文档:

    我们将很快向您发送 TINA-TI TSM 文件、但它只是导入到 TINA-TI 中的 PSpice 未加密模型。 它不会在 TINA-TI 中完全进行测试、但您可以将其用作起点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    恰好是这样、我之前已经为这个器件创建了一个 TINA-TI 宏、但是我没有测试这个宏。 您可以将 TINA 宏与 TINA-TI 中的 Insert->Macro 函数配合使用。

    e2e.ti.com/.../TPS92692_2D00_Q1_5F00_TRANS.TSM

    但愿这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真正做的就是预热我的处理器。 )

    我从数据表中设置 boost2battery 电路、使用逐步线性源、并要求 TINA-TI 计算初始运行点。  仿真花了大约10分钟、10毫秒、没有发生任何值得注意的事情。  如果我尝试设置初始条件、我无法使仿真收敛。

    slvmc05中的加密 SPICE 文件是否适用于 OrCAD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    是的、.zip 文件包含可运行的 PSpice 模型和参考设计。 OrCAD 是与 PSpice 仿真引擎(和其他 Cadence 工具)配合使用的原理图输入工具、.OPJ 文件是完整的项目文件。

    这是在 PSpice 中运行器件的原理图和注意事项的副本。 请注意,模拟需要很长时间才能完成>40分钟。

    还显示了仿真结果。 请注意、使用通用开关代替 FET