This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40025:反激式转换器输出电压控制

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/611782/pmp40025-flyback-converter-output-voltage-control

器件型号:PMP40025

我正在研发 PMP40025 48V 反激式转换器。 我使用了 TI 的光绘文件以及设计中给出的相同等效值。 基于我进行的计算、我使用了变压器。 我已将变压器设计为在85Vac 至265Vac 的电压下工作。

转换器工作并产生52V 电压。 如何将该52电压控制为48V + 1V。  

控制电压感应电阻器是否会控制输出电压。 请说明