This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9608:UCC 28910无法启动

Guru**** 2583205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/611610/pmp9608-ucc-28910-cannot-start-up

器件型号:PMP9608
主题中讨论的其他器件: UCC28910

您好!  

我尝试遵循参考设计 PMP9608、但未生成+3.3V 或-3.3V 电压。 这是参考设计的链接、  

。 我在参考设计中使用了相同的组件。  

UCC28910的引脚漏极产生了一个高电压(约10kHz)、但变压器的引脚1和2之间没有电压。 它导致没有来自 AUX 侧和次级侧的输出电压。 引脚漏极的电压非常高、因为当我使用万用表的交流电压通道来测量它时、它可能为1100V (Vin 为120V 交流)。 有人能帮我解决这个问题吗?  

谢谢。