This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS50601-SP:示例 PSpice 模型测试台和 Simplis 模型

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/610857/tina-spice-tps50601-sp-example-pspice-model-test-benches-and-simplis-models

器件型号:TPS50601-SP
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

当您下载 TPS50601的 PSPICE 模型时、该模型的"开箱即用"测试台示例似乎不允许您运行该模型。 它被锁定或被锁定、因此是只读的。 我无法运行模型或对电路进行任何更改 并进行保存。

至少对于瞬态模型、我可以包含该库并重新创建测试台以尝试模型。 您能否针对您的 pspice 模型进行研究?

其次、我看到一些 simplis 模型具有开关元件和交流响应的特性。 您能否创建支持这两种分析的类似 simplis 模型?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我确认了 PSpice 瞬态模型、在 PSpice 16.2中运行时没有任何问题。 不确定您所面临的确切问题是什么。

    在 SIMPLIS v/s PSpice 上、对于波特图、需要先对开关电路进行线性化、然后才能对其进行交流分析。 由于 SIMPLIS 是分段式线性仿真器、因此您可以直接在开关模型上运行波特图。  基于 SPICE 的仿真也是如此。 因此、需要创建一个平均模型、也可以在此器件产品文件夹中找到该模型:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Nikhil 的回应、

    我认为 PSpice 模型问题来自从 Web 下载和某种权限。 我刚才下载了 zip 文件并解压缩了该文件夹。 然后打开项目并 选择"sch"。 我相信它会立即更新到 DSN 中的当前文件夹和其他文件夹的路径。 我认为这是问题,因为它报告 DSN 是只读的。

    我认为您应该尝试通过网络下载示例模型。 我想知道这是否是模型或项目的加密过程的问题。

    无论采用哪种方法、我都可以创建新项目和原理图。 然后包括库并将 IC 放入我的设计中。 我只是想帮助您和其他人、因为我浪费了时间来处理示例项目。

    感谢您对 Simplis 模型的解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nikhil、

    此外、您是否知道是否有方法从 TI 主库下载200多种模型。 我想一次性下载全部或所有电源器件、以便在将来使用、但限制为200。

    参考签名中的链接。

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    实际上、在我向您展示的上一个运行中、我直接从产品文件夹下载模型。 因此、不确定问题是什么。
    关于您的另一个问题、是的、您可以从以下位置获取模型的完整列表: www.ti.com/.../midlevel.tsp