This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:Visual DSP++

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/610696/webench-tools-visual-dsp

主题中讨论的其他器件:ADS8688

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

IAM 使用 ADSP BF 548 Blackfin 处理器在 VDSP++编译器中,iam 使用 ads8688 ADC 我需要相同的示例代码,

我的电子邮件 ID 是 amar@slntech.com、

情况紧急  

感谢您提前回复。

此致  

AMAR TR

软件工程师

SLN 技术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amar 您好!

    不幸的是、我们没有器件的示例代码。 您是否需要特定的帮助?

    与器件通信时最常见的问题是时序错误。 下面是 ADS8688数据表中使用串行接口的时序图。

    此致、

    Cynthia