This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS40210-Q1:设计为 SEPIC 转换器

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/610757/webench-tools-tps40210-q1-designing-as-a-sepic-converter

器件型号:TPS40210-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我似乎无法使用 WEBENCH 将 TPS40210-Q1设计为 SEPIC 拓扑。 是否可以将此拓扑添加到 TPS40210-Q1的 WEBENCH 工具中?

谢谢、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

      我们在 WEBENCH 中为 TPS40210-Q1提供升压支持。 在不久的将来、我们在 WEBENCH 中没有针对该器件的 SEPIC 计划。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerold、您好!

    我是否可以要求这样做?

    -Jared
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jared、
    我已离线向您发送了一封电子邮件、以继续讨论此问题的优先级。
    此致、
    Gerold