主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我已加载 TPS2490的示例仿真、并已按照原理图注释中的说明设置仿真参数。 我没有改变设计中的任何东西。 根据原理图上的注释、运行仿真只需大约1分钟。 当我运行仿真时、我得到一个进度条、但即使在运行20分钟后、它也绝不会变为零。 我已经运行了更新、并且正在使用版本9.3.150.4。 有什么建议为什么没有完成?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我已加载 TPS2490的示例仿真、并已按照原理图注释中的说明设置仿真参数。 我没有改变设计中的任何东西。 根据原理图上的注释、运行仿真只需大约1分钟。 当我运行仿真时、我得到一个进度条、但即使在运行20分钟后、它也绝不会变为零。 我已经运行了更新、并且正在使用版本9.3.150.4。 有什么建议为什么没有完成?
尊敬的 John:
欢迎使用 e2e! 使用我们的热插拔控制器进行设计的最简单方法是使用我们的计算器工具。 这将有助于检查您的设计并排除故障、并大大加快了问题的备份通信、这些问题是我们需要审查的信息(例如总输出电容器、包括从输出节点下游连接的任何东西、部分原理图中可能未显示)。
您可以通过访问 www.ti.com/hotswap =>单击“工具与软件”=>然后单击“热插拔设计计算器工具”来找到它。
为了帮助填写 Excel 电子表格中的单元格、我们提供了有关如何填写热插拔设计计算器电子表格的视频教程。 它们逐个单元格说明每个单元格的含义以及如何输入正确的值。 视频位于 www.ti.com/hotswap =>单击“Support & Training”选项卡。
如果您想详细了解计算器工具背后的所有公式和方法,请访问 www.ti.com/hotswap 上的应用手册=>单击“技术文档”=>单击“可靠热插拔”。 它逐步解释了 SOA/PLIM 的含义及其计算方式。
另一个注意事项是、我们建议所有采用热插拔控制器的设计在 H.S 的输入端使用 TVS 二极管、在 H.S 的输出端使用肖特基二极管、以应对瞬变。 所有导线都具有布线电感、如果发生热短路或严重过流、这些导线可能会在输入和输出端产生巨大的电压变化。 我推荐使用 B380-13-F 肖特基二极管、并确保 TVS 二极管在最坏钳位电流下将电压钳制在低于器件最大绝对值的水平。
John、在您填写计算 器电子表格后、请随时附上电子表格、以便我可以查看。 我希望这对我有所帮助:-)
此致、
Aramis P. Alvarez
感谢您提供热插拔设计资源。 我已经使用过此展板设计、现在想对设计进行仿真以验证它。 我在 TI 为该器件提供的示例中发现了一个问题。 输入电压设置为零。 控制负载开关的电压也为零。 我已将输入设置为48V、但不确定要将开关控制电压设置为多少电压。 我是 TINA 的新用户、我不知道正在绘制什么信号、因为我在原理图上没有看到任何探测点。 您能否帮助解决我的仿真问题、或者我是否需要联系其他人?
尊敬的 John:
当您陈述"控制负载开关的电压"和"不确定要将开关控制电压设置为什么电压"时、您指的是哪个引脚?
在探测时、客户通常会探测 VIN、VOUT、VGATE 和 IN 电流。 数据表的第24页具有显示多个事件的 O 示波器波形。
有关 TINA 入门的帮助、请在此处查看快速入门指南应用手册 :http://www.ti.com/lit/ug/sbou052a/sbou052a.pdf
此致、
Aramis P. Alvarez
e2e.ti.com/.../TPS2490_5F00_TRANS_5F00_ILIM_5F00_PLIM.tsc
这是我尝试运行的文件。 它位于 TINA 安装中的 C:\Program Files (x86)\DesignSoft\Tina 9 - TI\examples\hotswap\TPS2490。
我不是指仿真上的引脚、而是指仿真上的 V2、它控制模拟短路发生时发生的情况的开关。 如果您可以对该文件进行更改并将其发回、以便我可以加载并运行它、这将非常有帮助。 当在文件状态上作为注释运行以设置仿真时、它永远不会完成。
现在、我通过大量的试错了解到电压源是随时间变化的分段源、VIN 应该在10uS 后变为48V。 我确实让它通过直流传输运行、但我真正想看到的是动态行为。
尊敬的 John:
我无法重现此版本中卡住的仿真。 对我来说还可以。 但是、对于您的需求、我进行了一些调整。
1:已将模拟短路的开关与4.7欧姆负载并联。
2.调整了 R5电阻器、以获得由于48V 输入和4.7欧姆负载而产生的大电流
控制短路的开关的阈值设置为:关断时为250mV、导通时为750mV。 因此、我使用0和1V 作为 V2开关的电平。
您可以按原样获得所需的结果、但由于时间步长不受控制、您可能会看到 S2的某些 wierd 转换。 因此、我还将时间步长调整为1us (从分析>>设置分析参数)。
随附修改后的文件和结果。
e2e.ti.com/.../TPS2490_5F00_TRANS_5F00_ILIM_5F00_PLIM_2D00_1_5F00_NG.TSC