This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LDC2114:线圈设计器 Altium Export 是无用的

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC2112, LDC2114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/608428/webench-tools-ldc2114-coil-designer-altium-export-is-useless

器件型号:LDC2114
主题中讨论的其他器件:LDC2112

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我在使用线圈设计器时遇到问题。

当使用针对 LDC2114或 LDC2112配置的 WebBench 线圈设计器时、我测试过的每种配置(以及标准配置)都会产生奇怪且无用的输出、至少对于 Altium 而言是如此。

请参见下图、这是我获得的 LDC2114默认参数。 线圈的最左侧轨道移至电路板外部的右侧。

您是否知道这里发生了什么错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steffen、

    感谢您的耐心等待。 我们已经确定了问题并正在努力解决。 我们将在修复程序发布并可供使用时通知您。

    此致、
    Shrikrishna
    应用工程师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steffen、

    再次感谢您的耐心等待。 此问题已得到解决并已发布,可以供您使用。 请尝试使用线圈设计器工具导出您的线圈、如果您仍然发现任何问题、请告知我们。

    此致、
    Shrikrishna
    应用工程师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shrikrishna

    非常感谢。 它现在似乎工作正常。

    此致、

    Steffen