This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译 DLP-SDK 失败

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/609929/compile-dlp-sdk-failed

主题中讨论的其他器件:AM5728

您好:

我想编译 DLP-SDK。

我正在使用

芯片: AM5728

SDK:ti-processor-sdk-linux-am57xx-rt-evm-04.00.04

板:定制板

摄像机:点灰色 FL3-U3-13E4M-C

投影仪:DLP 4500EVM

我参考 http://www.ti.com/lit/ug/tiduc48a/tiduc48a.pdf 文档步骤,生成 Arago-core-tisdk-image 请参考 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Building_The_SDK?keyMatch=build %20arago-core-tisdk-image&tisearch=Search-EN-Support

这些错误如下:

运行 machine=am57xx-evm bitbake Arago-core-tisdk-image 命令

Linux@~ Ubuntu:μ C/AM5728/DLP/tisdk/build$ machine=am57xx-EVM bitbake Arago-core-tisdk-image
正在加载高速缓存:100%|######################################################################################################## |时间:0:00:02
已从依赖关系缓存加载3237条目。
注:解决任何缺失的任务队列相关性

编译配置:
Bb_version ="1.32.0"
Build_SYS ="x86_64 Linux 版"
NATIVELSBSTRING ="Uubuntu-14.04"
Target_SYS ="ARM-Linux-gnueabi"
机器="am57xx-evm"
DIASTRO ="Arago"
DISTR_VERSION ="2017.05"
TUNE_FUNCures ="arm armv7a VFP thumb neon callconvention-hard "
TARGET_FPU ="硬"
meta-processor-sdk ="标题:3d2f620a6a98b1b6abb1103d7dc986921436ed19"
meta-arago-distro
meta-Arago-Extras ="标题:b727bf8fce8e9cb5a6b5d5b48c45f0088e67eb53"
meta 浏览器="标题:880a7bd1d3b9a1b2003f5b0620350f03158bbd43"
meta-qt5 ="头:3601fd2c5306ac6d5d0d536e0be8cb90da9b4c1"
元网络
meta ruby
Meta-python
Meta-OE
meta-gnome ="头:fe5c83312de11e80b85680ef237f8acb04b4b26e"
meta-ti ="头:41d6fdc0fe5ea6054616cfccda13baac3ff33791"
meta-linaro-toolchain
meta-optee ="标题:d84874bad834657dd04ea69c35a74dd9dbd535b8"
meta ="头:ddf907ca95a19f54785079b4396935273b3747f6"

正在初始化任务:100%|############################################################################################################ |时间:0:00:33
注:执行 SetScene 任务
注:执行 RunQueue 任务
错误:extern-linaro-toolchain-4.9-2015.05-r0.arago35.tisdk0 do_install:函数失败:do_install (日志文件位于/home/linux/AM5728/DLP/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/external-linaro-toolchain/4.9-2015.05-r0.arago35.tisdk0/temp/log.do_install.59593)
错误:故障日志文件存储在:/home/linux/AM5728/DLP/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/external-linaro-toolchain/4.9-2015.05-r0.arago35.tisdk0/temp/log.do_install.59593中
日志数据如下:
|调试:执行 shell 函数 DO 安装
|/home/linux/AM5728/DLP/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/external-linaro-toolchain/4.9-2015.05-r0.arago35.tisdk0/image/lib/libBrokenLocale-2.19-2014.08-1-git.so 是/home/linux/AM5728/DLP/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/external-linaro-toolchain/4.9-2015.05-r0.arago35.tisdk0/image/lib/libBrokenLocale.so.1的副本、请将其删除
|/home/linux/AM5728/DLP/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/external-linaro-toolchain/4.9-2015.05-r0.arago35.tisdk0/image/lib/libanl-2.19-2014.08-1-git.so 是/home/linux/AM5728/DLP/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/external-linaro-toolchain/4.9-2015.05-r0.arago35.tisdk0/image/lib/libanl.so.1的副本、请将其删除
|/home/linux/AM5728/DLP/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/external-linaro-toolchain/4.9-2015.05-r0.arago35.tisdk0/image/lib/libc-2.19-2014.08-1-git.so 是/home/linux/AM5728/DLP/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/external-linaro-toolchain/4.9-2015.05-r0.arago35.tisdk0/image/lib/libc.so.6的副本、请将其删除
|/home/linux/AM5728/DLP/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/external-linaro-toolchain/4.9-2015.05-r0.arago35.tisdk0/image/lib/libcrypt-2.19-2014.08-1-git.so 是/home/linux/AM5728/DLP/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/external-linaro-toolchain/4.9-2015.05-r0.arago35.tisdk0/image/lib/libcrypt.so.1的副本、请将其删除
|/home/linux/AM5728/DLP/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/external-linaro-toolchain/4.9-2015.05-r0.arago35.tisdk0/image/lib/libdl-2.19-2014.08-1-git.so 是/home/linux/AM5728/DLP/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/external-linaro-toolchain/4.9-2015.05-r0.arago35.tisdk0/image/lib/libdl.so.2的副本、请将其删除
|/home/linux/AM5728/DLP/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/external-linaro-toolchain/4.9-2015.05-r0.arago35.tisdk0/image/lib/libm-2.19-2014.08-1-git.so 是/home/linux/AM5728/DLP/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/external-linaro-toolchain/4.9-2015.05-r0.arago35.tisdk0/image/lib/libm.so.6的副本、请将其删除
|/home/linux/AM5728/DLP/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/external-linaro-toolchain/4.9-2015.05-r0.arago35.tisdk0/image/lib/libnsl-2.19-2014.08-1-git.so 是/home/linux/AM5728/DLP/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/external-linaro-toolchain/4.9-2015.05-r0.arago35.tisdk0/image/lib/libnsl.so.1的副本、请将其删除
|/home/linux/AM5728/DLP/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/external-linaro-toolchain/4.9-2015.05-r0.arago35.tisdk0/image/lib/libnss_compat-2.19-2014.08-1-git.so 是/home/linux/AM5728/DLP/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/external-linaro-toolchain/4.9-2015.05-r0.arago35.tisdk0/image/lib/libnss_compat.so.2的副本、请将其删除
|/home/linux/AM5728/DLP/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/external-linaro-toolchain/4.9-2015.05-r0.arago35.tisdk0/image/lib/libnss_db-2.19-2014.08-1-git.so 是/home/linux/AM5728/DLP/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/external-linaro-toolchain/4.9-2015.05-r0.arago35.tisdk0/image/lib/libnss_db.so.2的副本、请将其删除
|/home/linux/AM5728/DLP/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/external-linaro-toolchain/4.9-2015.05-r0.arago35.tisdk0/image/lib/libnss_dns-2.19-2014.08-1-git.so 是/home/linux/AM5728/DLP/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/external-linaro-toolchain/4.9-2015.05-r0.arago35.tisdk0/image/lib/libnss_dns.so.2的副本、请将其删除
|/home/linux/AM5728/DLP/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/external-linaro-toolchain/4.9-2015.05-r0.arago35.tisdk0/image/lib/libnss_files-2.19-2014.08-1-git.so 是/home/linux/AM5728/DLP/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/external-linaro-toolchain/4.9-2015.05-r0.arago35.tisdk0/image/lib/libnss_files.so.2的副本、请将其删除
|/home/linux/AM5728/DLP/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/external-linaro-toolchain/4.9-2015.05-r0.arago35.tisdk0/image/lib/libnss_hesiod-2.19-2014.08-1-git.so 是/home/linux/AM5728/DLP/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/external-linaro-toolchain/4.9-2015.05-r0.arago35.tisdk0/image/lib/libnss_hesiod.so.2的副本、请将其删除
|/home/linux/AM5728/DLP/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/external-linaro-toolchain/4.9-2015.05-r0.arago35.tisdk0/image/lib/libnss_nis-2.19-2014.08-1-git.so 是/home/linux/AM5728/DLP/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/external-linaro-toolchain/4.9-2015.05-r0.arago35.tisdk0/image/lib/libnss_nis.so.2的副本、请将其删除
|/home/linux/AM5728/DLP/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/external-linaro-toolchain/4.9-2015.05-r0.arago35.tisdk0/image/lib/libnss_nisplus-2.19-2014.08-1-git.so 是/home/linux/AM5728/DLP/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/external-linaro-toolchain/4.9-2015.05-r0.arago35.tisdk0/image/lib/libnss_nisplus.so.2的副本、请将其删除
|/home/linux/AM5728/DLP/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/external-linaro-toolchain/4.9-2015.05-r0.arago35.tisdk0/image/lib/libpthread-2.19-2014.08-1-git.so 是/home/linux/AM5728/DLP/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/external-linaro-toolchain/4.9-2015.05-r0.arago35.tisdk0/image/lib/libpthread.so.0的副本、请将其删除
|/home/linux/AM5728/DLP/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/external-linaro-toolchain/4.9-2015.05-r0.arago35.tisdk0/image/lib/libresolv-2.19-2014.08-1-git.so 是/home/linux/AM5728/DLP/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/external-linaro-toolchain/4.9-2015.05-r0.arago35.tisdk0/image/lib/libresolv.so.2的副本、请将其删除
|/home/linux/AM5728/DLP/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/external-linaro-toolchain/4.9-2015.05-r0.arago35.tisdk0/image/lib/librt-2.19-2014.08-1-git.so 是/home/linux/AM5728/DLP/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/external-linaro-toolchain/4.9-2015.05-r0.arago35.tisdk0/image/lib/librt.so.1的副本、请将其删除
|/home/linux/AM5728/DLP/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/external-linaro-toolchain/4.9-2015.05-r0.arago35.tisdk0/image/lib/libutil-2.19-2014.08-1-git.so 是/home/linux/AM5728/DLP/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/external-linaro-toolchain/4.9-2015.05-r0.arago35.tisdk0/image/lib/libutil.so.1的副本、请将其删除
| sed:无法读取/home/linux/AM5728/DLP/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/external-linaro-toolchain/4.9-2015.05-r0.arago35.tisdk0/image/usr/lib/libc.so:无此类文件或目录
|警告:从 shell 命令中退出代码2。
|错误:功能失败:DO 安装(日志文件位于/home/linux/AM5728/DLP/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/external-linaro-toolchain/4.9-2015.05-r0.arago35.tisdk0/temp/log.do_install.59593)
错误:任务(/home/linux/AM5728/DLP/tisdk/sources/meta-linaro/meta-linaro-toolchain/recipes-devtools/external-linaro-toolchain/external-linaro-toolchain.bb:DO 安装)失败、退出代码为"1"
注:任务摘要:已尝试139个任务,其中138个不需要重新运行,1个任务失败。

摘要:1个任务失败:
/home/linux/AM5728/DLP/tisdk/sources/meta-linaro/meta-linaro-toolchain/recipes-devtools/external-linaro-toolchain/external-linaro-toolchain.bb:DO 安装
摘要:显示1条错误消息、返回非零退出代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    我已将您的问题提交给 Linux 团队、希望他们能帮您解决。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:
    非常感谢。 希望尽快解决。