This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5118:增加仿真时间-负载瞬态

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/610115/webench-tools-lm5118-increase-the-simulation-time---load-transient

器件型号:LM5118
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

  在 LM5118负载瞬态中、 由于仿真时间限制、无法对瞬态进行仿真。  在下面显示的图中、仿真在负载电流升高(上升)之前结束。  


初始延迟时间为8ms、因为输出电压需要更多时间才能稳定、如上面的响应图所示。

 

请求您的帮助以增加仿真时间。

设计的公共共享文件是  

webench.ti.com/.../SDP.cgi

谢谢、此致

Vignesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vignesh、

    我们无法随机增加特定仿真的仿真时间、因为仿真将在浏览器上超时。 如果您需要定制超出 WEBENCH 现在处理范围的仿真时间、建议使用仿真导出功能将其导出到 TINA-TI 中。 这将导出启动原理图、购买您可以在启动结束后适当地更改负载以运行负载瞬态仿真。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

        感谢您的建议。

        但我想尽可能在 webench 中对设计进行仿真。 我尝试了编辑原理图、这样可以更自由地修改仿真时间。

    由于下图所示的错误、仿真失败。

    尽管它显示了启动、但我修改了负载瞬态的原理图。

    公共共享设计是

     

    您是否有任何建议来克服这一问题?

    谢谢、此致

    Vignesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vignesh:

    WEBENCH 中的原理图编辑器是一个 Beta 版本、我们不再对其进行任何更新。 最好将 WEBENCH 设计导出到 TINA-TI 并在其中进行仿真、或者使用网络上的 TINA-TI TSC 文件重新创建设计。 一旦您使用 WEBENCH 创建设计、这将为您提供最大的仿真灵活性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、
    非常感谢您的快速回答。

    此致
    Vignesh