请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25504 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
尊敬的所有人:
我使用 TINA-TI 来仿真 BQ25504。 它在350mV 至500mV 范围内提供良好的结果。 但130 mV 至300 mV 的输出非常低、不符合数据表的要求。
有人能帮我解决这个问题吗?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
请查看附件中的设计。
Reddy、
我认为您看到该器件使用冷启动操作。 在这种情况下、除非 Vin 在一段时间内高于330mV 阈值、否则器件不会启动。 有关冷启动操作的更多详细信息、请查看数据表(第8.4.1节)。 我已经修改了您的测试台、以使用不同的电压输入、表明运行应该正确。 在测试台中、在器件经过冷启动周期且器件似乎正常工作后、我已将输入电压降低至130mV。
下面是附加的文件: