This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/BQ24092:仿真文件

Guru**** 2536940 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, BQ24092

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/608951/tina-spice-bq24092-simulation-file

器件型号:BQ24092
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

对于一个项目、我需要对我的所有原理图进行仿真、在我的设计中、我有一个电池和用于充电的 BQ24092。 我找不到该组件的仿真模型。 有可能得到这个吗?

谢谢你

此致

Camille

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡米尔

    我们没有适用于电池管理器件的 SPICE 仿真模型、但 WEBENCH 设计器支持该特定器件、可用于分析。