This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA 香料 μ C/TPS40057:TITA在window10系统下无法仿真,报错:模块#39中地址008AB605处的访问冲突;Tina.exe'.read of address 0000000C

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS40057, INA250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/607782/tina-tps40057-tita-window10-access-violation-at-address-008ab605-in-module-tina-exe-read-of-address-0000000c

器件型号:TPS40057
主题中讨论的其他器件:TINA-TIINA250

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

 运行环境为WINDOWS10,开启兼容模式使用TINA对TPS40057的一个模型进行仿真,打开示波器是会报错,无法仿真 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不确定导致错误的原因。 您是否尝试重新安装软件?

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    软件已经重新下载并安装过了。我下载了INA250的仿真电路,可以正常运行,但tps40057的电路依旧出现同样的问题。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法将其转换为英语、但在大多数情况下、此错误会通过重启 TINA-TI 而消失。
    此外、请确保您在网络上使用的是最新版本的 TINA-TI。