This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:Tina 中的可变电阻器

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/608795/tina-spice-variable-resistor-in-tina

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我想在 TINA 中模拟一个电阻器电桥。

电阻器的电阻会发生变化、例如一些由电压控制的电阻器。

TINA 中是否有这样的位置?

Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Runming、

    请参阅随附的.tsc 文件、其中包含电压控制电阻器的示例。 基极电阻为1K、可在宏中更改为您希望的任何值。 您也可以对其进行参数化、但此示例已创建。

    e2e.ti.com/.../7607.VCR_5F00_test.TSC

    电压源将控制电阻的变化方式、但您可以通过修改公式来添加偏移和其他依赖项、以满足您的需求。