This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:设计文档不显示对原始设计的更改。

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/609376/webench-tools-design-documentation-does-not-show-changes-to-original-design

主题中讨论的其他器件:TPS54160

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我创建了一个基本的 TPS54160设计。 经过一些更改、修改和重新计算、电感器从120uH 更改为47uH。 但是、每当我打印或创建设计文档时、它都会显示原始设计、而不是修改。 这样简单、基本的工具功能怎么可能被破坏...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kurt、

    请再次生成 PDF。 这一次应该可以。 您在设计中看到的问题可能是缓存问题。

    此致、
    贝弗利