This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00281:使用电位计和簧片开关输入的电机控制器输入、适用于电动自行车

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/608252/tida-00281-motor-controller-input-using-both-potentiometer-and-reed-switch-input-for-electric-bicycles

器件型号:TIDA-00281

我正在开发一辆电动自行车、该自行车在48V 250W BLDC 电机上运行、该电机需要通过油门控制(电位计)和踏板辅助模式(来自簧片开关的输入连接在自行车的阻抗位置、根据阻抗 RPM 提供信号)进行旋转

我想了解我们是否可以使用此模块 TIDA-00281来配置上述要求、或者建议使用合适的模块。