This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TM4C1290NCPDT:tm4c1290ncpdt

Guru**** 2574685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/607779/webench-tools-tm4c1290ncpdt-tm4c1290ncpdt

器件型号:TM4C1290NCPDT

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

  我正在处理以太网示例(enet_io)当我尝试在网页上添加另一个标签时遇到问题。  

控制 电流
LED 状态 关闭
动画速度 10%
新速度 10%


当我尝试更新该值时,它应该同时更新两个值,但它只在 两个位置更新动画速度值。

控制 电流
LED 状态 关闭
动画速度 45%
新速度 45%

如何单独更新两个位置的值 ?

此致

Deepak

 

谢谢  

    • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
      Deepak、您好!
      我将把您的帖子移至 Webench 论坛、以便专家在 Webench 相关问题上为您提供帮助。