This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA820:SPICE 和 TINA-TIA 模型具有错误的输入电流

Guru**** 2574685 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/607301/tina-spice-opa820-spice-and-tina-tia-models-have-wrong-input-currents

器件型号:OPA820
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

OPA820的 SPICE 和 TINA-TI 模型的输入电流都不正确。 约 14uA 流入反相输入、而只有7uA 流入同相输入。 这会导致失调电流过高、从而使直流仿真复杂化。 我希望看到这些是固定的、因此我可以继续为我的应用评估 OPA820。

此致、

Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lukas

    您是否会分享您在其中观察到问题的 TINA TSC 文件?

    谢谢、
    JC