This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 功率计产品建议

Guru**** 2578905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/607313/power-meter-product-suggestion

大家好、

客户询问、

"我们正在寻找一个功率计来测量加热器(220 V、交流、三相)在我们的机器中使用的电能。

最好通过 LabVIEW 读取该值、这样我们就可以记录数据。
我们可以采集0-20mA 电流信号、这将是我们的最佳解决方案。"


是否有人可以推荐一些可以执行此任务的产品?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaustuh、您好!

     我建议查看此 TI 参考设计: http://www.ti.com/solution/smart-e-meter-amr-ami

    这包含了您所请求的所有基础知识、这将是一个很好的起点。  我们可以使用此设计中满足您要求的任何模块。  请查看并告诉我这对您的要求有多大适用。

    在您的服务中、

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是使用霍尔效应传感器的参考设计 :www.ti.com/tool/TIDA-00218 。  这可能更接近您的要求。  

    ~Leonard