This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010242:TIDA-010242 NORMAL OPERATİON Ω

Guru**** 2543590 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010242, LM5069, LM7480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1182710/tida-010242-tida-010242-normal-operat-on

器件型号:TIDA-010242
主题中讨论的其他器件: LM5069LM7480

您好;

关于 TIDA-010242 MIL-STD-1275参考设计电路;

我一直在想了解电路是如何正常运行的。

我很愿意将此电路用作输入电源的保护电路,但我的设计具有9-36V 的输入范围,如果我将此电路用作输入保护线路,我的设计是否正常工作?

如何使用此参考电路设置设计中的输入范围值?

我对我在下面分享的此页面感到困惑:

等待您的回答、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、新年快乐、感谢您的耐心等待。

    该电路的工作用途是一个钳位电路、用于防止 MIL-STD-1275E 事件中概述的浪涌和尖峰事件。  因此、在正常运行期间、只要 UVLO 或 OV 条件不损坏、电压就会通过。 例如、28V 是标称电压、适合该范围、因此输出将为28V。  

    在 OV 事件期间、钳位电路会将电压钳位到33V。 因此、如果输入达到100V、那么在该事件期间输出将看到33V。 您可以在设计指南的图3-9中看到 、在整个事件中、它上升到100V 并下降、输出完全不会改变、并且在33V 时保持稳定。

    在 UVLO 情况下、输出将关断以提供保护。  

    要设置 UVLO、OV 和输出钳位电压的限制、您需要调整三个位置。  

    要设置 UVLO 限制、您需要调整 LM5069上 UVLO 引脚的电阻分压器 R6和 R8。 按照 LM5069的数据表计算 9V 设置所需的电阻分压器。

    要设置 OV 设置、可通过两个位置进行设置。 第一个是设置为 OV 引脚 R2和 R4的 LM7480的电阻分压器。 这将为 LM7480开始钳位的时间设置上限。 您需要调整的另一个组件是用于 LM5069电路的齐纳钳位二极管 D4。 这会在任何浪涌事件期间设置输出钳位电压。 目前、二极管设置的钳位电压可达33V、但可以通过选择具有较高额定电压的齐纳二极管进行调整。 有关钳位电路的更多信息、请参阅此应用手册: 链接

    谢谢你  

    艾伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    祝你度过美好的一天!