This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10783:此设计是否适用于低输入电压?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP10783, PMP20708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1183933/pmp10783-does-this-design-works-for-low-input-voltage

器件型号:PMP10783
主题中讨论的其他器件: PMP20708

您好!

我想知道我是否对低输入电压使用相同的设计(例如30V)。?

由于在获得相同输出电压的低输入电压期间,我假设转换器的占空比将非常高(MOSFET 的关断时间非常短)和

电容器 C2将没有足够的时间进行充电。

请澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anoop、您好、我已要求原始设计检查您的问题。 请留出几天时间。

    谢谢、

    Robert  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anoop、

    否、您需要进行以下修改才能使 PMP10783能够在30V 输入电压下工作:

    1. RC 充电电路(由 R4、R5、C3组成)无法提供足够的电流来为 VDD 电容(C3)充电、使其达到 UVLO 接点以上的电压电平。 您可能需要使用启动电路(Q1和 R7、并且您还需要一个与 VDD 电容器并联的~18V 齐纳二极管) I 施加在 PMP20708中、以提供稳定电流源为 VDD 充电。

    如果您想像 PMP10783那样在 CCM 下运行、则需要添加斜率补偿、因为在低输入电压下占空比可能超过50%。 或者、您希望减小电感器电感、以确保转换器在低输入电压下以 DCM 运行。  

    此致、

    Sheng-Yang Yu