This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-03050:MSP430F5529 TIDA-03050

Guru**** 1186910 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-03050, ADS1259-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/649167/tida-03050-msp430f5529-tida-03050

器件型号:TIDA-03050
主题中讨论的其他器件: ADS1259-Q1

您好!

在哪里可以获得 TIDA-03050参考设计(使用 MSP 430 Launchpad 评估套件)的代码示例? 网页上没有任何内容  

http://www.ti.com/tool/TIDA-03050#0

此致、

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve、您好、感谢您关注德州仪器和 TI 设计。 您的查询已转发给我们的汽车系统团队。 您应该在1-2个工作日内收到他们关于您的代码请求的回复。

    谢谢、此致、

    John Fullilove
    应用工程师
    TI Designs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    感谢您与我们联系、了解 TIDA-03050。

    为 TIDA-03050制作的代码示例仅用于评估目的、这就是您无法在 Web 上找到这些示例的原因。

    如果您可以分享有关您的应用的详细信息、MSP430/ADC 团队可以以重点突出的方式为您提供帮助。

    此致、
    Sandeep

    汽车系统工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    在 Bourns、我们制造了您在此类应用中使用的感应电阻器。 通过本练习、我们可以 评估我们的感应电阻器如何与您的 A/D 一起在"现实世界"应用中工作   我不熟悉 Launchpad、尽管多年来我使用了很多不同的微控制器。  这真的是一个节省时间的练习。 如果您愿意通过提供代码片段或模板来帮助快速跟踪设置、我将不胜感激。 正如我所说的、这仅用于评估。

    此致、

    Steven

    这是我制作的电路板图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、

    感谢您提供详细信息。

    在此设计中、我使用了 ADS1259-Q1。 该程序的主要部分包括从 模拟世界到 ADS1259-Q1的数据采集、为此、我建议您浏览以下链接中的 ADC 代码段。 如果您仍有疑问,请随时联系 TI E2ETm社区。

    www.ti.com/.../ads1259evm-pdk

    http://www.ti.com/tool/adcpro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    这很有趣、但并不相关。 我正在寻找 TIDA-03050用户手册中引用的"提供的"二进制文件。 请参阅随附的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TIDA-03050光绘文件出错。 与 Launchpad 相比、TIDA-03050 (DRDY 和 TOUT)上的 J1引脚3和引脚4相反、因此该设计不会以当前形式工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve、

    感谢您的告知。
    正如您指出的、正确的做法是需要更改命名约定。

    但光绘文件是正确的、电路板以当前形式工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve、抱歉给您带来不便。

    二进制文件发布过程仍在进行中、很快您会在 Web 上找到它。
    同时、请通过 t-sandeep@ti.com 与我联系、以便我为您提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sandeep、
    TIDA-03050上没有输出+5伏的引脚。 这意味着模拟部分没有电源。
    此致、
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在设计指南中找到图24。 下面我还标记了电源连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。