This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28070EVM:引脚与数据表不同

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/646865/tina-spice-ucc28070evm-pins-are-different-then-datasheet

器件型号:UCC28070EVM
主题中讨论的其他器件:TINA-TIUCC28070

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我在 TINA-TI 软件上使用 PFC 控制器 UCC28070的模型设计。 我没有获得某些引脚的功能。

如上面的屏幕截图所示、UCC28070的第16个引脚具有 F_kHz、但在数据表中、它作为 GND 引脚给出。 此外、数据表中的引脚 IRPB 和 IRPA 也不同。 这些引脚是什么?它们为什么与数据表不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Utkarsha、

    此问题已在 E2E 论坛上多次得到解答、您可以搜索这些答案、详细解释原因。 基本上、引脚输出被修改为将模型用作"平均模型"、因此您可以看到为此目的添加的额外引脚。 请查看 PSPICE 模型、因为它们会向您显示平均模型和 TRANS 模型。
    谢谢。
    Arash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arash Loloee
    我有相同的问题、我想用 pspice 进行仿真、但我只想使用 UCC28070、您能给我一个与数据表类似的模型 juse 吗?
    Thnaks
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否已解决问题?您能告诉我您的产品吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    在 Spice 中运行完整 PFC 模型是不可行的、因此提供了平均模型、该模型并不对所有引脚建模。
    如果您需要完整的模型、我们可以共享 SIMPLIS 模型、但您需要 SIMPLIS Technologies 的 SIMPLIS 仿真器许可证。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikhil Gupta:

    谢谢您的回复!我需要一个完整的模型、您能与我分享  一个 SIMPLIS 模型吗? 我有 一个 SIMPLIS 模拟器。这是我的电子邮件:291769742@qq.com。

    水箱!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的麦克斯韦、

    已连接 SIMPLIS 模型。

    e2e.ti.com/.../UCC28070_5F00_Startup.sxsch

    e2e.ti.com/.../UCC28070_5F00_AC.sxsch