This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM3481:Tina/Spice/LM3481

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/652111/tina-spice-lm3481-tina-spice-lm3481

器件型号:LM3481
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的 Garrett Roecker

恐怕 会再次困扰您。 问题仍然存在。  

 我有你的想法。 但在测试中 COMP 电压约为1.4V。 当电平转换器和 Isen 电压大约为600mV~820mV 时、PWM 将始终为低电平。 栅极将始终处于高电平。 这是不合理的。 V-I 转换器和 I-V 转换器不是1:1?

黄色 曲线是 COMP 引脚的电压。  

 我想知道软启动是如何工作的。 在线模型无法实现启动过程。 Abhishek Tri病变 告诉我这一点。  数据表未  在任何地方说明软启动功能。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的团队成员之一将对此进行研究、但这将在新年假期之后进行。

    新年快乐!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    软启动功能可在数据表中的指定时间范围内使反馈电压斜升。 COMP 将根据需要进行更改、使输出电压与 SS 电压一致。

    谢谢、

    Garrett