This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-00555:源代码

Guru**** 2536380 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00555, ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/651351/ccs-tida-00555-source-code

器件型号:TIDA-00555
主题中讨论的其他器件: ADS131E08

工具/软件:Code Composer Studio

是否有适用于 TIDA-00555 (使用全差动隔离放大器进行隔离式电流和电压测量)的源代码?

此致、
ADI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ADI、早上好、感谢您关注德州仪器和 TI 设计。 您的问题已收到、并已转发给我们工业电网基础设施团队的设计所有者。 您应在接下来的1-2个工作日内听取他们的意见。 请注意、由于您的请求临近圣诞假期、我们的回复可能比平常延迟一点。

    此致、
    John Fullilove
    应用工程师
    TI Designs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    不幸的是,迄今没有人作出答复。

    此致、
    ADI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adi、我们在此表示歉意。 我再次联系了团队、并将确保跟进他们、直到他们收到您的回复。 我再次表示歉意。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adi、

    采用隔离放大器的 TIDA-00555 TI 参考设计使用不同的方法进行了测试、主要方法是使用 ADS131E08 EVM。

    EVM 附带 GUI、我们使用 GUI 测量隔离放大器的输出。

    我们重复使用了 EVM GUI、但没有 TIDA-00555的特定源代码、因为这是一个通用评估系统。

    如果您可以提供有关应用的更多详细信息、包括终端设备详细信息和其他相关信息、这将有助于我指导可能具有所需信息的任何其他 TI 设计。

    谢谢

    Sreenivasa