This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/ADC161S626:有关 ADC ADC161S626输出波的一些问题

Guru**** 2536100 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, ADC161S626

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/652187/tina-spice-adc161s626-some-questions-about-the-output-wave-of-adc-adc161s626

器件型号:ADC161S626
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我现在使用 ADC ADC161S626进行简单的仿真、ADC 的输入是正弦波。 但是、正如您从正弦波的输出部分看到的、正弦波消失了。 我的问题是:

1、如何调整电路以使输出波形完整? 电路是 attached.e2e.ti.com/.../7506.Separate-Excitation-and-Ref-_2800_Ideal_2900_.TSC

2、德州 仪器中是否有任何 ADC 模型可以直接获取输出波、而不是连接后面的 DAC 来显示输出波?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1803.ADC161S626.TSCSorry、我上传了错误的文件、这里是正确的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haoyang、

    ADC161s626是一款 ADC、因此很自然它会生成数字位;我们添加了通用 DAC、仅用于帮助重建输入信号。

     该模型适用于从 b/w GND 到5伏的信号、您不能应用低于 GND 的信号、因为 ADC 的内部 OPTO 可以在 GND 和正电源之间摆动。

    但愿这有所帮助。

    此致、

    Arash