This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01371:用于便携式超声音解决方案的+(-) 50V 解决方案。

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5122, UC2572, TIDA-01371, TIDA-01352, LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/651750/tida-01371---50v-solution-for-portable-ultra-sound-solution

器件型号:TIDA-01371
主题中讨论的其他器件:LM5122UC2572TIDA-01352LM3481

尊敬的先生:

        我们的客户调查+(-) 50V (400mA)、用于 探测便携式超音频系统。 TI 是否有适用于此类应用的解决方案? 他们的输入是8.2V 锂电池,我能用 LM5122来获得+50V 吗? 50V 解决方案应该选择什么? UC2572呢?

最恰当的考虑

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    很抱歉耽误您的回复。

    我们有两种 TI 发射电源设计:TIDA-01352和 TIDA-01371。 TIDA-01352是用于为传输电源生成+/-电压轨的 SMPS。 TIDA-01371是适用于剪切波(或弹性成像模式)的浮动稳压器设计。

    关于您的问题、LM5122可用于在反激式配置中生成正负输出。

    顺便说一下、我们正在研究另一个使用 LM3481并产生高达+/-100伏电压的设计。 它将于2018年2月推出。

    此致、

    Sanjay R. Pithadia