This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS65263-1Q1:Tina 和 Spice

Guru**** 1079480 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS65263-1Q1, TPS65263-Q1, TPS65263
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/652657/tina-spice-tps65263-1q1-tina-and-spice

器件型号:TPS65263-1Q1
主题中讨论的其他器件:Tina-TITPS65263-Q1TPS65263

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

请将 TPS65263-1Q1的 TINA 和 SPICE 发送给我们。

我们只能找到 TPS65263-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,库拉

    目前、我们没有该器件的模型。 我们的所有可用型号均可通过以下链接找到。 如果您需要开发模型、请联系您当地的 FAE。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Imran-San

    感谢你的答复。

    请向我们提供更多建议。

    他们能否将 TPS65263-Q1 PSpice 模型用作 TPS65263-1Q1 PSpice 模型?

    www.ti.com/.../toolssoftware

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kura、

    这些器件应彼此相似、因此您现在可以使用 TPS65263模型来实现此目的。 我将尝试获得有关确切差异的正式确认、以确认您是否需要留意模型行为中不适用于 TPS65263-1的内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kura、

    使用这些可互换模型时、需要注意一些事项。 器件之间存在以下差异。