This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:收敛问题。 检查分析参数。 应用工程师

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/649184/tina-spice-convergence-problem-check-the-analysis-parameters-in-tina-ti

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好!!!

我在该电路中遇到仿真问题。  我已经尝试了很多东西、但我无法解决


我 修改参数、分析、但无法对其进行仿真

版本为 TINA-TI  9.3.150

非常感谢您的帮助

谢谢。。。

这是 circuite2e.ti.com/.../Converter_2D00_DC_2D00_DC.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、

    我们将研究这个问题、并将向您回复。
    谢谢!

    此致、
    Saket
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、

    我使用了一个 PWL 电压源来解决收敛问题、该电压源在20us 内将电压从0斜升至24V、但应用程序无法按预期工作。 我正在努力寻找解决方案。

    您能否共享应用原理图以及您在 TINA 中创建此设计时使用的 BOM?

    谢谢、此致、
    Saket
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sake、

    感谢你的帮助

    我还尝试其他解决方案

    这是原理图 :e2e.ti.com/.../2555.Converter_2D00_DC_2D00_DC.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是电路的原始值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、

    我正在尝试解决您的设置问题。
    为此、我尝试在 TINA 中模拟测试台(在 PSpice 中工作)、但在该设置中也遇到了问题。

    我使用的光耦合器模型似乎不正确。
    我将在本周结束时再次与您讨论这个问题。

    感谢您的耐心!

    此致、
    Saket
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Saket、

    非常感谢你的帮助

    我还尝试在其他仿真器中进行仿真、但无法正常工作。

    如果您需要有关电路的更多信息、请告诉我。

    在以"稳态求解"模拟的 Tina 中、并向我展示下一幅图、其中将万用表放置在24伏的电路输入端。

    他的退出电压应为160V 最小值。

    此致、

    Luis。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我能够在 TINA 中运行已发布的 PSpice 模型的测试台、结果与 PSpice 模型匹配。

    我发现您的应用设置与发布的 PSpice 模型的测试台非常相似。

    因此、您可以使用下面随附的 TINA 原理图来配置您的应用原理图。

    e2e.ti.com/.../LM5045_5F00_STARTUP_5F00_TRANS.TSC

    仿真结果:

    如果您有任何问题、敬请告知。

    重新配置设置后(在附加的 TSC 文件中使用组件)&仍面临收敛或任何其他问题、请告知我们进一步的帮助。

    希望这将帮助您、并非常感谢您的耐心!

    谢谢、此致、

    Saket